项目里可能要用到BQ27Z561。如果使用1mohm电阻能准确测量1mA电流吗?看数据手册,CC ADC的有效分辨率3.8uV。1mA流过1mohm电阻才只有1uV,小于3.8uV。貌似不行。但看数据手册第一页,似乎又可以。所以现在一头雾水。能帮忙解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,手册介绍支持1mA的电流。电流采样电阻的选值要确保电流流过采样电阻产生的压降在 SRP 和 SRN 安全电压范围内、在最佳采样精度范围内,即 SRP 和 SRN 引脚电压不超过电量计规格书 Recommended Operating Conditions 范围,并且电流流过采样电阻的压降不能超过电量计规格书 ADC 最大输入范围。尤其是要考虑短路时电流最大,SRP 和 SRN 的电压负得最多。同时也要考虑使 ADC 输入信号尽量大以提高信噪比,即在安全电压范围的条件下按照电量计规格书推荐的采样电阻范 围选择较大值,即电阻越大、电压越高、精度越好。当然,采样电阻也不能太大,还要考虑系统对采 样电阻压降和发热大小的接受范围。
Star Xu,你好!
下面是我实测到的数据。使用bq27z561 EVM板。电流在1A下校准。从1A开始,每次增加1mA。
有几点发现:
1. current() 读数在跳动,不稳定。
2. current()报告出来的电流值不是1mA连续的,而是间隔3-4mA,1000 -> 1003 -> 1007 -> 1010
3. AverageCurrent() 能够1mA连续增加,但反应太慢了,
其中电流不稳定是比较大的问题,我们的客户要求电流读数稳定。但是电流读数current()读数一直在跳动。
请帮忙确认一下,测试数据是否正确?这个电流读数跳动有什么办法可以消除吗?