This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40170: TPS40170

Part Number: TPS40170

设计的48V转24V  10A电源输出,给工控机供电,开机电源没问题,工控机运行程序的时候,电源输出消失,过一段时间后会重启

  • Hi

        工控机是马达控制吗? 我需要确认你这个时候带载是感性负载吗?

        如果是,感性负载的瞬态电流会比正常负载大很多,建议你测试最恶劣情况下的峰值电流来设计电源,或需要甚至20A.

        同时建议你将输出电容尽量也放大一些。

  • 工控机就是电脑主板,没有什么别的负载,我这个问题也是比较奇怪。当时做的实验板,单纯的48转24V,48V进24V出,驱动工控机正常运行软件没有问题,但是PCB板子做大后,添加了三个继电器控制电压,变得有问题了。连工控机运行软件都带不上了,但是工控机不运行软件时没有问题的,一运行软件24V消失芯片会重启

  • Hi

        有没有办法测试这个时候的负载电流?  继电器是感性负载,但是一般电流消耗不会热别大。

        或者将过载保护放大一点,当然前提是保证电感不饱和。(让电流输出更加大一点看看?)

  • 好的,我先用别的电源测试一下大体的电流。过载保护就是ILIM的电阻是吧?但是感觉问题点不在这里,我试过改成20A的输出,还是一样的现象.现在就是不知道是不是芯片本身的缺陷,如果本身的缺陷那全是做的无用功。

  • Hi

       如果不是过载就要通过侧量来确认,例如看输出电压波形?可以比较电子负载和你现在负载的输出电压波形?

       其次你需要确认是否是noise影响?