使用UUC27524作驱动芯片驱动半桥LLCmos,驱动信号由DSP发波,整体电路大概是三电平LLC,分上下BUS,上下各三组半桥。
出现的问题是,当我用差分探头直接连接UUC27524的输入端检查输入信号时,其中一路LLC MOS会必坏,而连接在驱动电阻前就会没事,公司的好几代产品都是这样,工程师们都知道这个IC的问题。
请问输入端连接了差分探头就能干扰到驱动芯片而导致炸MOS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
示波器的连通电线,你用的是两头插座,还是三头的? 注意只能用两头, 三头就会出现炸机现象。
其次你测量时,如果是一次侧信号,需要选择一次侧的GND, 同样二次侧测量选择二次侧的GND.
其他的除非示波器探棒本身带有较大的寄生参数会导致驱动异常(以前侧量,一般普通探棒,也就是信号不准,但是有些产生了一定的容性效应,可能有点影响)
Hi
没有用过,我用的是两外一种,确认很可能是探头干扰(以前我也遇到过,但是不是差分探头)
或者你可以测试其他比较敏感的信号,不要是驱动容易烧芯片,而是干扰容易造成不稳定的情况,例如频率控制脚,反馈,补偿等等,看有没有产生不稳定的情况。