This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27524: 使用UUC27524作驱动芯片驱动半桥LLCmos,输入端夹了差分探头测试会炸MOS

Part Number: UCC27524


使用UUC27524作驱动芯片驱动半桥LLCmos,驱动信号由DSP发波,整体电路大概是三电平LLC,分上下BUS,上下各三组半桥。

出现的问题是,当我用差分探头直接连接UUC27524的输入端检查输入信号时,其中一路LLC MOS会必坏,而连接在驱动电阻前就会没事,公司的好几代产品都是这样,工程师们都知道这个IC的问题。

请问输入端连接了差分探头就能干扰到驱动芯片而导致炸MOS?

  • Hi

        示波器的连通电线,你用的是两头插座,还是三头的? 注意只能用两头, 三头就会出现炸机现象。

        其次你测量时,如果是一次侧信号,需要选择一次侧的GND,  同样二次侧测量选择二次侧的GND.

        其他的除非示波器探棒本身带有较大的寄生参数会导致驱动异常(以前侧量,一般普通探棒,也就是信号不准,但是有些产生了一定的容性效应,可能有点影响)

  • 我使用的是差分探头,和地无关。公司实验室示波器一直这样用的,只有示波器测驱动芯片的输入端时才会炸管子。能百分百复現

  • Hi

        示波器的导线插头呢?  以前我也用差分探棒的,没有发现过这种异常。

        能拍些照片过来看看吗?

  • 使用的是这种探头和连接器,肯定是地线无关的。感觉就是探头夹上去会干扰到输入信号,要夹到驱动电阻前才会没事。

  • Hi

        没有用过,我用的是两外一种,确认很可能是探头干扰(以前我也遇到过,但是不是差分探头)

        或者你可以测试其他比较敏感的信号,不要是驱动容易烧芯片,而是干扰容易造成不稳定的情况,例如频率控制脚,反馈,补偿等等,看有没有产生不稳定的情况。