您好,
我们在使用TPS562231,想测试下内部MOS的大小,但无法出现高端管和低端管完全打开的方法。
TI是否有这方面的测试方法,
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你是指2个MOS同时导通还是?你是要测试Rdson,还是电流?
datasheet侧重于芯片应用,不会有相关测试的测试方法,TI也没有额外出过这样的文档。
单独测试这两个MOS的内阻。如果不能测试,规格书的数据是怎么得出来的,如何去保证一致性
Hi
我这边没有测试的方式,因为TI也没有出类似的测试报告(这个和芯片应用无关,而datasheet是以芯片应该和说明为主,所以不会有这样的说明)
但是我想高边MOS的Rdson应该是让反馈偏低导致100duty时测试MOS压差, 以及通电电流来计算得到的。而低边MOS应该是反馈偏高来测试。
一些异步升压是可以这么测,但是这芯片不能占空比100%,所以没办法测
HI
即便不100duty, 只要duty有开启的时候,不接电感,通过串联电阻通电, 在duty on的时候MOS压降。
当然这只是我自己的想法,因为TI也没有出文档来说明这些。
HI
是的,需要精密仪器测量。这个也牵涉到一些技术,TI没有对外公布。
HI
是的,需要精密仪器测量。这个也牵涉到一些技术,TI没有对外公布。