This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP8869C-Q1: LP8869C-Q1

Part Number: LP8869C-Q1

驱动方案:LP8869C-Q1;  

    4串2并;电流设定60mA/ch;i输入电压5V,BOOST输出为15V电压( 实际负载电压为12V),PWM频率为200khz;VDDIO

问题点:1.每个背光(LED)源在第一次点亮时,均出现延时>5sec左右的 的时间背光(led)源才能亮起;在第一次点亮之后反复上电下电均无法复现其现象;

               2.IC工作时,FAULT 引脚输出为低电平;

               3. 烦请帮忙check 下电路,谢谢!PAGE1.pdf

  • Hi
       电路上主要就是fault脚应该上拉,而不是接电阻到GND.

       问题就出在每次启动第一次有延时5S, 后面就都正常了?

       如果是这样的话,建议你在第一启动时,示波器确认Vin ,LDO, EN脚的芯片看有没有异常?

       这样异常的板子多吗?  如果多,且信号侧量都没有异常,先用热风枪吹下芯片附近看看,依旧无法正常再更换电感(饱和电流足够)看看? 这些都有可能导致首次启动异常(芯片虚焊,电感质量问题是有可能造成这类异常)。

       最后再确认异常是否是芯片导致的。

  •  Hi johnsln

      1.  目前每pcs 均会出现;异常(未点亮) 时,测试SW信号时有时无且频率忽高忽低未达到设定的值持续到正常显示之前;

      2.  补充下LDO,EN,Vin引脚电压时正常的;

      3. 烦请帮忙确如下认第一次上电的configuration detection 一般是多长时间: 如果时间不一样,一般有哪些原因影响(例如:电源能力? 时序?等)

  • Hi

       上面,让确认Vin, LDO, EN都是有可能造成异常的。输入电容尽量靠近功率电感。

       如果这些通过示波器测量都没有问题,建议你换一下功率电感(换其他的规格,感量偏一点没有问题,重点是饱和电流一定要够,最好是以前用过没有问题的)