This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24168: 请问这个芯片不需要写代码设置温度,那么是它的温度保护原理是以下的哪一种情况呢?

Part Number: BQ24168

  1. 芯片自带有9.6.8 Safety Timer/ NTC Monitor Register (READ/WRITE)的代码,当温度发生变化时,寄存器就会自动工作,也就是说芯片自带了源码,我们只需要搭建硬件电路。
  2. 我们需要自写代码,从而配置到寄存器进行温度保护工作,不是写上限温度值的代码,而是写 Safety Timer/ NTC Monitor Register。
  3. 还是其他情况呢?请说明一下。

  • 您好

    1,9.6.8 Safety Timer/ NTC Monitor Register的寄存器如果不设置有默认的设置。

    2,在TS_EN使能的情况下,TS有错误发生可以查9.6.8 Safety Timer/ NTC Monitor Register寄存器的TS_fault0和TS_FAULT_1

    过温和低温设置是通过电路设置的。