Other Parts Discussed in Thread: CSD18534Q5A
TI工程师你们好!
我目前设计了一款基于LM5176的DC-DC电源,输入24V输出12V时,器件工作在BUCK模式,BUCK的两个管子的开关死区不理想。导致电感峰值很大。有办法调整这个死区?BUCK的开关管和同步管驱动线路是直接驱动 只串了0欧电阻。下图是开关管和同步管的驱动波形。非常感谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师你们好!
我目前设计了一款基于LM5176的DC-DC电源,输入24V输出12V时,器件工作在BUCK模式,BUCK的两个管子的开关死区不理想。导致电感峰值很大。有办法调整这个死区?BUCK的开关管和同步管驱动线路是直接驱动 只串了0欧电阻。下图是开关管和同步管的驱动波形。非常感谢!

Hi
在驱动上增加一个小电阻看看,因为芯片本身没有单独的death time 控制。
HI!TAO工你好!我目前把现在板子上贴的CSD18534Q5A改用之前样板使用的CSD18534Q5A就可以了。但是这两批CSD18534的丝印是完全一样的,批次不一样。我改了4块板子用原来的CSD18534Q5A就可以。难道是这个场管有差异?还是买到假货了?
Hi
能有更换MOS后的驱动波形吗? 这个现象很奇怪,很难想象是MOS差异造成的,但从现象看就是MOS差异。
比较建议你找渠道对芯片单体进行分析(TI也有芯片分析渠道,但是要付费的,你可以找第三方。如果是TI的渠道,你可以联系你们购买芯片的sales帮忙,论坛是独立出来的,我们也没有相关信息)
HI!TAO工你好!
下图1是问题芯片的驱动波形 黄色是开关管驱动,蓝色是同步管驱动。在开关管关闭、同步管导通时差别明显。图2是正常的芯片驱动波形。1,2两个波形示波器参数一致。
图3是问题芯片的丝印,图4是正常芯片的丝印。图 5是问题电路电感输出侧波形,图6是正常电路电感输出波形。有问题的电路会有很大的开关尖峰,轻载或重载皆有。会使电感功耗加大。 这个会是场管的杂散参数导致的问题?

图1

图2

图3

图4

图5

图6
HI!TAO工你好! 两个场管的名字是一样的。但是封装还是有点差别,左面的可以看到焊盘脚,右面的看不到。能告诉一下这两个芯片的差别?现在是左面的可以正常使用,右面的使用就有问题。

Hi
datasheet上对应的封装应该是左边的(具体的尺寸我没法判定,建议你直接对照datasheet确认一下实物)
而且datasheet上只有一种封装。