你好!
SW波形如下,输入电容离Vin脚也比较近,另外如果在VCC输入端串联P-MOS作为开关有能起到作用吗



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
12V转6V设计电路如图,输入端采用12V电源适配器供电,偶然插拔电源适配器,TPS54302出现发烫烧毁现象(SW与地短路),此时输出负载为mA级,人为特意模仿烧毁故障反而较难复现。
HI
输入直接插拔,建议将输入的D4换位功率更大的TVS管,因为你没有额外的热插拔控制,输入必须要做保护的。
另外输入电容尽量靠近芯片Vin脚。
其次建议你测试下SW的波形,能够传上来看一下?
你好!
SW波形如下,输入电容离Vin脚也比较近,另外如果在VCC输入端串联P-MOS作为开关有能起到作用吗



Hi
从波形看,并没有严重的过充导致芯片烧掉。
在输入增加PMOS应该是有效果的,或者增加热插拔。或者输入改加功率较大一点的TVS管也应该有效果。
具体你可以通过输入电压的波形来判定。
你好,上午复现试验发现人为短路电感,芯片立马烧毁,现象和之前烧毁的一样(SW短路到地,芯片发热),现怀疑是电感PIN脚不经意短路所导致;能帮忙解析一下为什么电感短路和导致芯片立马烧毁吗
Hi
电感短路,芯片启动相当于直接输入接到输出,这个压差中间没有阻抗就会造成大电流,等同于电感饱和,是会烧芯片的。
而中间有电压压差会体现到电感上,电流线性上升可控。
但电感短路首先是很难的,除非质量问题。 其次电感短路或者饱和,一般烧的是高边的MOS.
烧低边MOS, 要确认下在芯片启动前,输出端是否有别的渠道电压过来?
由于使用的电感是插接式工字电感,测试都是在裸板进行的,怀疑是插拔移动时电感背面引脚接触到导电物质导致短路;
目前看烧毁后SW脚短路,分析应该是烧了高边的MOS,另外可以确认输出端没有其它电压来源。