技术团队,你好,
最近采用贵司LM5026有源钳位控制器,Vin范围为9~40V,输出5V/4A,变压器参数为3Ts:3Ts,
出现以下异常工作状态,烦请协助分析原因及可能的解决策略:
1)12V电源输入,以0.5A为步进逐渐增加负载电流,当负载电流增加至3.5A时出现驱动波形下降沿局部剧烈抖动的异常状态,此时占空比接近50%。如下图所示:(CH1-VGS;CH2-VDS;CH3-Ipri),该异常现象是否与未添加D>0.5时的斜坡补偿有关?如何进一步改善该现象?

2)随后在负载恒流CC=4A状态下逐渐增加输入电源电压Vin,上述驱动局部抖动的异常现象会消失,但是当输入电压Vin增加至23V后驱动波形异常现象加剧,如下图所示:(CH1-VGS;CH2-VDS;CH3-Ipri)。请问为何随着输入电压Vin的提升,占空比没有明显减小,是否与UVLO管脚电平分压较高(上臂50K,下臂9K)有关?