输出端R12选取51K
输出大部分都能正常7.5V,部分输出不稳定,输出电压跳变,也有极个别无法工作的情况;
输出跳变的板子,空载情况下输出7.5V正常,想问下这个电路参数选取有问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出端R12选取51K
输出大部分都能正常7.5V,部分输出不稳定,输出电压跳变,也有极个别无法工作的情况;
输出跳变的板子,空载情况下输出7.5V正常,想问下这个电路参数选取有问题吗?
Hi
电路直接借助在线仿真webench确认即可。
主要就是确认layout,参考datasheet 第27页描述,特别功率回路尽量小。
从你描述看,首先确认功率电感饱和电流足够,其次layout上功率回路尽量小,因为有可能是带载异常导致的(而前面原因都可能导致带载能力下降)。
功率电感饱和电流选择了0.38A,应该也足够用了;layout回路也是按照手册布线的
我用webench仿真了,波形出来也不对,但是跟我实际测试的相差也很大;
Rfb1和Rfb2阻值有限制吗?我看仿真器里面都要求在10K以下的,我选择了51K跟10K后,波形出来就很奇怪了;
Hi
IFB电流大于10nA即可,选择10kohm,51kohm并没有问题。
将好的板子和坏的板子芯片对调一下看是不是芯片问题,或者直接不良的板子换个芯片看看?
芯片已经换过了,问题还是没有解决。
你好,再想问下,我按照我的电路设计在网站上仿真了,Vout只有3V左右;把Cff从100nf修改为3nf,仿真波形就正常了;按照手册推荐的电路上来看,0.1uf的选型也并没有错,想问下这个电容的作用以及选型有什么需要注意的?
Hi
实际测试中,将cff减小到3nf 可以使得输出正常吗?
这个电容是加快负载响应速度的,如果异常是这个电容造成的,很可能layout上造成这个电容和电感产生了自激动,这个会导致输出震荡。
你好,实际测试中,按照仿真正确的电路,坏的板子还是没有办法正常工作的;
另外做了一些测试,坏的板子中无法输出现象的板子,我把后端负载中的485芯片拆掉,输出就正常了,功率是0.374W;我们正常的板子功率是在0.45W;那这个情况看起来是负载能力不够?不知道需要从哪些参数去调整
Hi
按照你的要求,只要建议0.5W的需求。
而你输出7.5V, 这个芯片最大输出建议是0.3A, 大约就是2.25W.
如果只是0.5W, 电流不足0.1A, 如果功率电感0.38A是足够的,此时要确认的就是layout(功率回路尽量小)。
如果这些都没有问题,很可能就是后端负载的问题,如你所说,485坏掉了,是会导致异常。
你好,这个问题因为出现的概率大概2%,应该不是485出现情况,之前也测过后端电路,断开dcdc,直接供电,后面也是正常的;
layout如上
Hi
更换485可以正常?
那更换LM5018能够正常?
单独测试LM5018, 用电子负载最大看能带多大负载?