参照官网DEMO资料设计的板子,现在PMIC的DCDC和LDO一点输出也没有,测量VCC和ENable都是OK的。
现在只有vout-LDOVINT 和VOUT-LDOVRTC有输出,其他的GPIO口和电源都没有输出,按照上电时序的第一步GPIO3应该是输出高,但是没有反应。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参照官网DEMO资料设计的板子,现在PMIC的DCDC和LDO一点输出也没有,测量VCC和ENable都是OK的。
现在只有vout-LDOVINT 和VOUT-LDOVRTC有输出,其他的GPIO口和电源都没有输出,按照上电时序的第一步GPIO3应该是输出高,但是没有反应。

Hi
如果是参照评估板设计,也建议完全参照datasheet的操作步骤来做(通电,以及信号给予的控制步骤)。
芯片启动时序可以参照datasheet中图10-44/45.
芯片启动时序不是PMIC自动输出的吗?
现在是VCC和enable都是OK的,但是没有输出,是VCC和enable也有时序要求吗?
Hi
在美国E2E上问一下。
这款芯片的启动,我看了供电,和enable等信号启动后,正常应该可以输出的,但是不清楚是否有内部寄存器配置的需要(一般都是不需要的,直接按照默认配置启动)。
但是这个芯片的启动,我反复看了即便,好像有些差异,我这边没有板子,无法确认。美国E2E那边应该是有板子直接确认的。