Part Number: TPSM84A21
贴片上电后大概有10%的失效概率,原理图如下:

这个器件贴片或者设计方面是否有特别需要注意的地方?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
请问你芯片哪里买的,总共做了多少板子?
90%的正常,不正常的表现出什么模式?无输出(输出是否有动作过?)?输出偏低?
不良品更新芯片是否正常?(换新芯片,以及拆下重新焊接),看是焊接的问题,还是芯片的问题?
Hi
看起来是芯片的问题。
可以确认一下你们焊接温度问题,如果没有问题,有可能是芯片批次上的问题。
建议你们直接找TI买一批,看看是否仍有问题。