This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS62903: Vout 偏离预期值的原因是什么?

Part Number: TPS62903
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901, TPS629210-Q1

问:TPS62901/2/3 降压转换器中输出电压变化的原因有哪些? 

  • 答:

    TPS62x 降压转换器中有几个影响输出电压精度的因素,包括 R1 和 R2 的选择、调节精度和布局。

    R1 R2 选择

    选择这些电阻器时,一项设计挑战就是在效率和反馈稳健性之间做好权衡。

    R1 + R2 采用高电阻带来的主要优势就是在轻负载下提高了效率。

    而使用较低电阻值的优势包括:

    1. 降低了对热噪声、开关噪声和传导噪声的敏感度
    2. 由于存在 FB 引脚泄漏电流,输出电压精度更高

    通常,数据表将在应用手册部分中列出一个或两个电阻器的最大值。例如,对于 TPS6290x,R2 的建议最大值为 400kΩ。但在另一种情况下,TPS6291x 用于低噪声和低纹波应用,建议使用小于 5kΩ 的 R2。R2 的可接受值通常介于 1k 至 100k 欧姆之间,具体取决于最终用例和设计要求(例如轻负载效率、输出精度和抗噪能力)。确定 R2 后,使用 Vout 到 Vfb 的分压器公式选择 R1。

    很多较新的中 Vin (3V - 17V) 低电流 (<6A) 降压转换器(如 TPS62901/2/3 和 TPS629210-Q1)还具有 VSET 选项,可使用一个从 VFB 到 GND 的外部电阻器来设置输出电压,从而利用内部反馈网络。为了设置电阻反馈网络,建议始终使用 1% 电阻器来获得理想输出电压精度。

    调节精度

    如果输出电压高于或低于预期值,需要考虑的另一个因素是器件的反馈调节精度。通常情况下,数据表将列出反馈引脚 (FB) 上的调节精度,该引脚可能在数据表中列为 VFB。这有助于解释预期值和测量值之间存在差异的可能原因。通过在选择反馈电阻器 R1 和 R2 时对其进行调整,有助于确保不会由于该容差而达到最小输出电压。

    布局

    电阻反馈网络设计过程中不仅需要选择电阻器值,因为该网络的布局对于确保准确的电压调节至关重要。对于电阻反馈网络的布局,最好的操作是在尽可能靠近输出电容器的位置使用开尔文连接,以降低来自开关节点和电感器的开关噪声。这是由于这些布线的 dv/dt 较高,可能会将电容耦合产生的噪声引入到电阻反馈控制环路中。再来一条布局提示:在测试制造的 PCB 板时,应确保所有反馈连接都正确,并且没有影响反馈电阻的额外波动。

    要了解有关电阻反馈注意事项的更多信息,请查看本应用手册:https://www.ti.com/cn/lit/an/slyt469/slyt469.pdf