Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45
在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 (tdelay) 可由用户调节。
请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 tdelay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制。

为什么我们希望在初始充电期间具有更高的电流限制?以下两个示例可以说明此功能的用途。首先是驱动高浪涌电流负载,如白炽灯泡负载。由于灯泡的电阻会随温度的变化而变化,在寒冷天气中启动时,灯泡的电阻非常低,并且会消耗大量电流。但是,如果电流限制太低,灯泡将需要很长的时间来加热和变亮。为了使灯泡迅速响应和开启,我们希望初始电流消耗更高。另一种场景是容性负载充电。由于电容 dv/dt 的电压上升速度与电流成正比,因此电流越大,电容器充电速度越快。在某些需要对容性负载快速充电的应用中,高侧开关的浪涌电流处理功能将变得非常方便。
但是,如果电流限制过高,该器件的损耗也会变得很高,这可能会导致器件进入热关断状态。因此,需要根据应用设置的电平高度之间应始终保持平衡。