有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示:
“扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:
总之,扩展电压范围旨在处理瞬态条件。该器件应在标称电源电压范围内的直流总线电压下运行,以实现可靠运行。
问:高侧开关通常是 P 沟道小工具。
使用 N 沟道小工具是否需要任何解释?
您必须将门驱动至高于正电源轨的位置。这将涉及在 +ve 轨顶部安装另一个强制电源,或者利用一种提升电路来产生该电压。
有些 IC 本身具有这些功能,但您表示不希望使用。
答:PMOS 需要负电压才能打开 FET,而且 PMOS 的电子移动性也不像 NMOS 那样好,这意味着对于同一 Rdson,PMOS 的裸片尺寸比 NMOS 大。