请问27710给定VCC=11V,输入信号=5V,半桥自举电压=400V。自举电容=8uf
出现问题:出现问题,信号输入端对地短路;
类似的问题,已经出现了多次。电路中的PWM输出端口正常(74系列逻辑门),唯一损坏的是27710
请问一下,这个原因是啥?样品直接找官网购买的,
收到的样品,出现氧化现象。有更贵司反馈过,但是没有人给我反馈,
典型应用,如案例逆变器中的应用一模一样。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问27710给定VCC=11V,输入信号=5V,半桥自举电压=400V。自举电容=8uf
出现问题:出现问题,信号输入端对地短路;
类似的问题,已经出现了多次。电路中的PWM输出端口正常(74系列逻辑门),唯一损坏的是27710
请问一下,这个原因是啥?样品直接找官网购买的,
收到的样品,出现氧化现象。有更贵司反馈过,但是没有人给我反馈,
典型应用,如案例逆变器中的应用一模一样。
Hi
自举电容Cboot 太大, 这个倒是有可能导致很大的charge电流烧芯片(见datasheet第27页计算)。但是这个和输入LI,Hi短路无关。
驱动输入是有二极管保护的,见datasheet 第十六页,并且这个是高阻抗信号输入,一般是很难损坏的(即便是类似的芯片,几乎没有看到过这样的失效模式),建议你通过示波器测试各种情况下的波形,看是否有异常过压,或者负压之类。同时注意你选择信号GND.
输入端口是标准的逻辑门,逻辑门供电是LDO5v;此电源上挂有大量的其他与或非等逻辑电路,有比较器,运放等,一些列的电路,输入到27710之前,有大量的逻辑矩阵(不低于50个器件)现在查出来,就是27710的输入对地短路,LI,HI同时对地短路,更换27710,电路功能正常,后面的MOS/前级的逻辑电路,均无异常,自举电容过大是因为自举频率只有50HZ。已经加限流电阻。
个人感觉还是27710本身的问题,此问题,已经多次出现,每次都是损坏27710
HI
也就是单体测试,就可以确认到芯片pin脚短路。
这类不良比率多少?
是否有示波器挂波形一段时间? 主要看是否有异常的征兆?
正常测试下无任何异常,使用了3片,2片出现输入对地短路,万用表测试阻抗大约几百欧姆,示波器测试,信号被拉到地。
HI
用触发模式,挂一段时间,至少损坏的时候波形是有的。
HI
我们这边没有分析工具的,也就简单的测测阻抗没有意义的。
只能从波形上找异常,也只有过压才可能造成现在的不良,另外就是看有没有较大负压。
蓝色和黄色分别为上下管的GAT,供电电压为15V,这是异常的27710的波形,管子规格大概是25A详细规格如图,是这个管子的负载太大,还是27710驱动能力问题。驱动电阻2欧姆。
Hi
比较奇怪的是损坏的是信号输入脚,并非输出脚,所以测试输入脚信号找问题才对。
主要看是否有过压或者很大的负压。
另外建议你在继续在TI官网申请免费样片看看?(之前是购买的话,应该可以申请免费样片的)
我现在去申请,麻烦您帮我说一声,
同时我也觉得奇怪,就算负载过重,27710不是应该有限流措施么,简言之,保护功能应该起作用了,已经烧掉几十片了,一直没有找到具体烧掉的原因。
Your company or university does not have access to order free samples from Texas Instruments. If you have reached this page, you have been declined access to place sample orders. If you believe you have reached this page in error, please check that you have logged into your myTI account with your corporate or university email address.
To order larger quantities or if you need products shipped fast, you can purchase from TI. We offer expedited shipping and multiple payment options to get your order placed quickly and into your hands.
TI's sample policy:
HI
申请样片必须要符合标准的。
如果你确认购买渠道直接是来自TI, 芯片应该不会有问题。
但是烧驱动输入确实是太罕见(自少我从没有见过),所以我之前也怀疑过芯片(但直接来自TI应该就不会有问题)
然后就是按照我之前提到的,直接确认输入信号是否有过压趋势和负压趋势(不一定要一定过压或者负压,但是有明显的超过给入电压),或者你可以在靠近驱动输入增加一个100ohm的电阻看看效果(只是驱动输入本身就是高阻输入,100ohm仅用于吸收noise)。
样片申请没通过,目前使用的是,在官网直接购买的,信号输入是标准的逻辑电路输出的,7408,输入电压5V,确认过,没有发现异常,
已经烧坏很多芯片了。
我现在申请,为啥不给申请?
Hi
申请免费样片有很多条件,有可能你们有些不符合。
在芯片工作中是否有可能存在时序上的问题,例如驱动输入先有信号,而VDD还没有启动(没有启动,或者电压低于驱动信号)?
没有这种情况的,没有上电时,系统根本没有驱动信号,信号是由振荡器,MCU等一系列的电路产生的,
系统输入电压是15V。通过7805稳压5V给系统其他电路供电,15V直接给27710供电,5V给MCU,比较器,逻辑门,运放,等电路供电。没有15V就没有5V,
所以这种情况根本不存在。
HI
如果没有时序问题,按照之前的在输入脚增加100ohm电阻看看吧。