Other Parts Discussed in Thread: TPS54418
你好,
我们的产品中使用了TPS54418做5V->1.0V和5V->3.0V的电源转换,但是在做低温实验(-40℃~-45℃)时,出现问题。
我们的电源的需求为:
输出电压为1.0V,最大输出电流为0.4A,瞬态电流变化相应ΔVout = 5%,切换频率为1MHz
输出电压为3.0V,最大输出电流为0.3A,瞬态电流变化相应ΔVout = 5%,切换频率为1MHz
测试现象为:
在低温环境下,我们的产品无法正常工作,我们使用直流电源从外部直接给后级电路输入1.0V和3.0V电源后,产品能够正常工作,因此判断为电源管理部分在低温下出现了问题。
附件是我们的原理图、关键器件料和PCB截图,见相关资料.doc。
请帮我们确认一下哪里出现了问题,谢谢!
祝工作顺利!