Part Number: LM51561H-Q1
Other Parts Discussed in Thread: PMP7899, LM51561H, LM5022
Hello:
我选用LM51561H-Q1,实现12V转48V,最大输出电流1A,隔离输出,采用webench工具提供的原理图,实际测试电路发现,输出直流48V上叠加了锯齿波交换分量,交流分量Vpp约为3V,频率约为7Hz, 请问大佬们,这是哪里引起的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
换个电感看看?
电路参照webench应该不会有问题,主要看功率电感质量,以及饱和电流足够,同时输出电容可以适当略微加大一点看看?
这么低频率的震荡不是开关造成的,所以初步怀疑电感。
HI
拉电压,很可能是变压器设计的问题,功率太小。
同时你可以测试一下过载保护的信号,应该会出现保护现象。
HI
两者LM5022和LM51561H完全不一样,变压器需要重新设计,不能通用(替代使用必然会出问题)。
CS脚电流保护,就是过载保护。