This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2660: 用来控制水泵的电源开关,并作电流限制,是否合适?

Part Number: TPS2660


我们采用的泵是24V ,额定工作电流是0.7A左右,我们想把TPS2660的电流限制在1.5A左右;

但是由于泵的直流电阻为9欧姆左右,所以启动电流很高,MAX到了2.7A了。 

所以用TPS2660 是否合适?重要是要考虑泵的启动瞬间。

  • Hi

       如果是一个瞬态的启动,芯片进入fast-trip是没有问题的,具体建议测测看,因为要看这个瞬态时间。

       具体见datasheet 第23页9.3.5.2。

  • hi,谢谢回复。

          fast-trip 的时间是3ms,3ms之后就关掉FET了, 这个时间要控制好,具体看测试情况;

         

    另外第22页讲到,the active current limiting mode     

     During an overload condition, the internal current-limit amplifier regulates the output current to I(LIM). The FLT signal assert after a delay of 875 μs.The output voltage droops during the current regulation, resulting in increased power dissipation in the device.

    这里的意思是电流被限制在 I(LIM),  但输出电压会droop,  是因为芯片关掉了输出 还是由于负载拉下来的啊?

    谢谢!

  • Hi

       所以要看你的负载运行情况。

       过载保护,一般都是恒流拉电压,并非输出电压因为负载拉下去了,而是为了保持恒流,输出电压变低,这样的话芯片功耗变大。

  • 嗯,谢谢回复!

    the active current limiting mode  ,如果进入了负载短路导致过流,电流被限制在 I(LIM), 但在FET被关掉之前,负载恢复了正常状态,这个时候芯片能否自动从模式退出来,电流回复正常状态,进入正常模式不? /FLT信号变回正常?

    tks!

  • Hi

        见datasheet第27页,看你选择的芯片版本,如果你要过载自动恢复,就选择auto-retry的版本,如果要过载关闭就选择latch off的版本。