This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用TPS3823-3.3V,3.3v供电,在正常喂狗的过程中,/RESET引脚输出电压是1.27-1.32V,手册上说TPS3823是推挽输出,那么/RESET输出引脚高电平最小不应该是0.8*Vdd吗,为什么是1.27-1.32V呢?
TPS3823不带负载,/RESET就能够正常输出3.3V了,想问的是这个推挽输出在3.3V输出的情况下,能够输出多大的电流?
Hi
这种控制一般就是纯电平控制,电流非常小的,以这个芯片为例,建议小于150uA, 如果接口需求电流较大,例如接近mA级别,建议外部上拉电阻增加驱动电流。
出现电压较低,确实是因为电流偏大拉低的。
hi,
1:今天将控制输入电压改成3.7v ,/RESET脚控制一个开关三极管,三极管再去控制mos管的开断,是可以正常控制的
但是供电电压改为3.6v,/RESET脚输出电压为0.3v:
2:后来我将TPS3828,加上拉电阻,供电电压改为3.6v,/RESET脚输出电压为0.3v:
Hi
RESET为高时,你需求的电流是多少?
其实主要就是增加驱动电流的问题,采用三极管的方式相对少见,增加上来电阻比较常见,主要看你电流需求来选择,因为有上拉电流,会导致流进芯片内部的电流变大,这样RESET低的电压是会高一些的,需要确认这个是否是否有影响。