This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

网友 dengdc 在21ic TI 模拟技术论坛问以下问题未能解决:



请问引起开关电源啸叫的原因, 以及解决办法

  • Hi,

    这个说起来面比较广,跟电路设计、元器件(电感、变压器、MLCC电容)、材料(磁芯、绕制)、结构等等都有关系,这里有一份材料简单的总结了一下,希望对你有帮助:

  • 另有网友有简单的整理 http://bbs.21ic.com/icview-249852-1-1.html

    1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。

    2 PWM IC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无**常工作。本人曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。悲哀呀!

    3、光耦(Opto Coupler)工作电流点走线失误:当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。

    针对这些问题,可以通过在输出端预置一个假负载的办法来帮助解决,但是在一些“节省”的或者大功率电源中还是会偶尔发生。当不带载或者负载太轻的时候,变压器在工作的时候所产生的反电势没能够被很好的吸收。这样变压器就会耦合很多传输过来的信号到你的1.2绕组里面。这个杂波信号包含了很多不同频谱的交流分量,其中还有很多的低频波,当低频波和你的变压器的固有震荡频率一致的时候,那么电路在这个时候就会形成低频自激。所以一般的我们在设计电路的时候,一般的都是加上选凭回路,以制造能够过滤低频的效果。