你好,是否可以推荐一下锂电池充放电的方案,要求如下:
充电放电方案需求:
基本情况:12V适配器输入,电池为18650锂电池3并3串,系统工作电源为12V,需要考虑适配器供电模式及电池供电模式两种情况。
1、适配器输入12V供电时,系统电源直接使用适配器电源12V,同时可对电池进行充电;
2、3并3串锂电池供电时,需要稳压到12V作为系统工作电源;
请推荐合适的充电放电方案。
(能否利用升降压电路,对电池进行充电,当放电的时候,这个升降压电路反向工作,将电池输出稳压到12V进行工作?)
另,如果适配器改为15V供电,充放电方案的成本是否会更有优势,这时应该选什么方案?