Part Number: TPS54A24
VIN 和 VOUT 的降噪
可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。
测量中拾取的噪声
当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。
如果您想了解更多详细信息,请阅读下面链接的技术文章,其中对此进行了非常详尽的讨论。
如果确实需要降低此噪声,则可能需要对 TPS54A24 进行一些更改。
要降低 TPS54A24 的噪声,下面链接的文章可能也很有用。