Part Number: LM5141
您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。
1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程?
2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。
3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗?
测试条件:
DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.3V 电感器 4.7Uh C22=78pF