具体型号为BQ7695202,在使用模拟IIC读取数据会读取到异常数据
在测试过程中,测试14S系统,单体电压约3.53左右,在采集Stack Volt、PACK Pin Volt、LD pin Volt的时候,可能偶发的采集到电压约为380V,
温度值可能偶发采集到3588K,读取单体数据无异常。在通讯时使用了CRC,并且CRC校准正常,为什么我采集到数据会出现这类异常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
具体型号为BQ7695202,在使用模拟IIC读取数据会读取到异常数据
在测试过程中,测试14S系统,单体电压约3.53左右,在采集Stack Volt、PACK Pin Volt、LD pin Volt的时候,可能偶发的采集到电压约为380V,
温度值可能偶发采集到3588K,读取单体数据无异常。在通讯时使用了CRC,并且CRC校准正常,为什么我采集到数据会出现这类异常?
在系统闭合充放电FET后,静置大约2分钟就可能出现有部分数据出现异常,数据大部分时候是正常的,是偶尔出现数据异常
好的感谢您提供的信息,已跟进给工程师。如有答复将尽快跟进给您。
为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
1. 检测到数据中的错误时,您能否提供通信线路的逻辑分析器图片?
2. 您能否提供原理图? 在充电或放电 FET 关闭之后发现异常数据确实很奇怪。

以上是在带CRC模式的下读取数据返回的波形,根据波形解析到数据与MCU接收到的数据一致
可否提供一个Email,方便将原理图给予分析
由于我们是将您的问题升级到英文论坛,所以不太方便直接提供工程师的邮箱。非常抱歉,您可以直接在该帖中上传原理图。感谢理解!
感谢您提供的原理图,我们正在查看中。
此外您能否上传逻辑分析仪中的I2C 数据?
好的感谢您的信息,已跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。
您好,您能否提供数据日志?我们从您提供的原理图中并没有发现问题。感谢您的配合!
感谢您提供的信息,已跟进给工程师。同时您可以在回复栏中点击“插入”,选择“图像/视频/文件”,点击灰色的“上传”,选择您需要上传的文件即可。
您好,工程师已查看过您的原理图,能否请您上传原理图的pdf文件,您可以按照以上回复中的步骤上传pdf文件。非常感谢!
还需要那一部分的原理图内容?
这个涉及公司保密协议,无法在这个上面提供;能否预留邮箱或者其他加密方式进行沟通?或者可以派工程师到现场进行分析
已帮您反馈给工程师,我们是将您的问题升级到英文论坛进行处理,所以不太方便提供邮箱等方式。敬请谅解!
您好,能否请您上传之前发送的原理图的更高分辨率的图像?最好是 PDF 格式,不需要其他的信息。
同时能否请您确认以下信息:
1. 请问在运行期间您是否激活电池平衡?
2. 您的寄存器设置是什么? 以及您是否方便上传这些内容?
感谢您的配合!
好的感谢您提供的信息,已跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。
我们注意到,在设置中,电源配置寄存器中的 loop_slow 位被设置为最慢。 这是否有可能在测量之前读取寄存器?测量环路的设置约为 500ms。
我们建议您将电源配置寄存器设置为 0x0000进行尝试,然后查看问题是否还是存在。
好的感谢您的反馈,已跟进给工程师,如有新信息会尽快给到您。
您好,我们使用您发送的设置进行了一个实验,但并没有观察到这个问题。 以前也没有看到任何用户报告过这种问题。
您的系统可能与我们的有些不同。之前您提到该问题仅在 FET 首次闭合时发生。
我已通过邮箱给您发送相关信息,请注意查收。