This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24296: 电流设置

Part Number: BQ24296


各位大佬:

        最近使用BQ24296。设计一款10000mAH的充电电路。使用的是5V电源适配器进行充电。PSEL 配置为低电平 OTG 配置为高电平。 ILIM使用电阻为170R。没有使用微控制器。为什么电流无法达到设定的2000ma。这样设计可不可行?

  • 上面问题问题已经发现。看到datasheet P27页。公式3 有实际电流计算值。按照ILIM=170R设置。实际ILIM电压测量值是0.76故达不到设定的2A的电流。

    另外这个ILIM电压值实际受什么参数影响? 是不是大致认为IIN值实际为IINMAX0.75后的值?

  • Hi

       这个芯片充电电流是通过寄存器配置来做的,见datasheet 第35页9.6.13,默认电流是2.048A, 符合你的设计要求,所以可以选用。

       ILIM是输入电流限制,这个和充电电流没有关系。