问题描述:使用LMR23610进行12V转5V输出,电路图、PCB如下图所示,STM32输出高低电平控制LMR23610的EN端来控制LMR23610的工作,但出现部分板子,即使EN引脚有STM32输出的3.3V高电平,也无法输出5V,输出电压为0.18V。但部分板子又是正常的,能够正常输出5V。


测试情况:
1)将LMR23610的EN直接与VIN连接,不通过STM32输出3.3V高低电平控制LMR23610的EN端,之前不能输出5V的板子,又能正常工作输出5V;
2)将LMR23610的EN直接与外部的3.3V电源连接,不通过STM32输出3.3V高低电平控制LMR23610的EN端,之前不能输出5V的板子,又能正常工作输出5V,且外部3.3V的电流很小(小于1mA);
3)用示波器测量STM32输出3.3V高低电平的波形,如下图所示,并没有出现拉低的情况;

4)用示波器测量输入的12V电压,也没有出现压降。