This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122: 这颗芯片的输出功率受什么限制:

Part Number: LM5122


   6-12V输入    --输出24V功率800W   实际工作时间不超过40S

    12V-24V输入--输出24V功率800W  实际工作时间不超过40S

  计划采用的是LM5122,但是不清楚这颗芯片的输出功率受什么限制:

    6-12V为例:

    1)检流电阻检测和限制的是Iin,而Vin是范围值,假如,Vin=6V可以输出功率800W,那么Vin =12V时是否可以超过800W

    2Mosfet选型有什么限制,除了Rdson

    3)电感的选型有什么限制;

    4)我看到参考电路以四相和两相居多,是否功率器件(Modfet和电感)满足要求时,可以采用两相替代四相。

  • Hi

        一般受到限制是芯片的驱动能力,以及芯片温度(驱动消耗过大),大电流的MOS,还有功率电感也不太好找等。同时过大的电流,功率走线,寄生参数的影响也很大。

       功率太大也容易造成温升偏高,增加失效率, 一般按照你6V,  输入峰值电流差不多150A,  不建议单相控制。

       是建议3~4片芯片做多相控制。