Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

你们好,如图,3串一并的电池,用0.2C进行充放电,学习容量更新时,电池容量是3350,实际学习的是2838,MAX ERROR显示为8%,FCC LEARN DOWN是512MAH,这个设置是不是有问题?这个参数是以什么标准进行设置?请问EDV2如何设置?是电池厂提供?还是有算法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

你们好,如图,3串一并的电池,用0.2C进行充放电,学习容量更新时,电池容量是3350,实际学习的是2838,MAX ERROR显示为8%,FCC LEARN DOWN是512MAH,这个设置是不是有问题?这个参数是以什么标准进行设置?请问EDV2如何设置?是电池厂提供?还是有算法?
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!
我们建议您更新到 BQStudio 的更新版本,从您提供的图中看出似乎是旧版本。您可以参考以下链接:https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO
应用文档中的" 测量 " 部分介绍了重要仪表设置的步骤。 这些步骤非常重要,因为每个电池都是不同的。
从文档中可以看到,设置正确的测量参数需要一些步骤。 这将有助于解决该性能问题。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。