This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有没有锂电池poe pse的解决方案?



如题,我的主控部分是锂电池供电,但是外边有个设备是poe供电的,功耗在2W左右,我看到ti 的poe 供电设备都需要48V以上的工作电压。请问有没有针对锂电池(8.4V)的解决方案?

  • 你的问题如果能够描述得更加详细一些会让更多工程师更好的理解和回复。

    因为poe分为pse和pd,你提到你的外围设备是一个2w的pd,我猜测你描述的内容是否希望通过一个pd给锂电池充电?

    如果是这样,你应该选择一个支持需要功率的pd(基于af或at协议标准),poe规定pse的输出在48V,但pd的部分还是有一个dc-dc转换器的(有的是集成有的是外部的),通过dc-dc把48v的电压降到需要的电压值。因为你的负载是锂电池,所以整体的结构是pd做负载检测和功率分级后,通过dc-dc转成一个固定的输出电压,这个固定的输出电压再给锂电池的充电器(有需要则考虑加入功率路径分配)

  • 抱歉,我描述的不是很清楚。我是想做一个供电pse设备,但是pse供电设备的供电通过8.4V的锂电池供电的,而TI所有的pse芯片都需要48V的供电电源。 我想知道的是,是否有针对我这种用法的解决方案?还是说只能通过一个升压芯片将8.4V升到48V,然后再使用用pse芯片给pd供电?

  • 谢谢你的补充,如果你的产品是需要符合af或at标准的,或者说要兼容其他的pd,则是需要将电池8.4V电压升到48v作为pse的输入的(注意升压电路的特性会使得输入电流数倍于输出电流,所以电池端如果有安全保护芯片,则其过流保护门限设置要与之对应以保证提供充电的电流而又不会触发过流保护)。

    如果你只是一个很小的应用,pd固定为一个2w的小负载,又不需要兼容其他PD,你可以考虑设计一个非标的pse,在网线距离比较近的情况下,用网线传输入电压,接受端再加一个稳压电压和一些保护措施而不用使用专门的pd芯片。

    从品质和安全性以及兼容性看严格按照af或at标准的设计是最好的,但在你这个应用中功率损失比较大,系统复杂。简单做一个非标的电路成本低,设计简单一些,但安全性会有一些隐患。