This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC2897A: 工作原理不懂

  • Hi

       D5,R31,C13电路,你可以这样理解,一般输出整流都是有snubber电路的,而这里,尖峰电压直接消耗到的供电电路。

       R37,C23,R32,D11 电路应该是软起动。

  • D5,R31,C13电路我看了一下,猜测是用来供电5.1V的   不知道对不对

    R37,C23,R32,D11这一块具体怎么缓启动   能具体解释一下吗  从上电到重新上电的过程   可以解释一下吗

  • HI
         1.  供电电压是稳压管电压减去三极管压降0.6V,  所以大约在4.5V左右。

         2. 这里不是补偿,一般就是软起动功能,建议你直接从测量来确认(之前看到的几种软起动设计和这个不一样,位置也是在这里,但电路不同,这里一般除了设计软起动,就是过压,没有其他的)