51页,原理图中;
D5 R31 C13工作原理是怎样的 没看懂
R37 C23 R32 D11怎样工作的 也没看懂
请高手指点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
D5,R31,C13电路,你可以这样理解,一般输出整流都是有snubber电路的,而这里,尖峰电压直接消耗到的供电电路。
R37,C23,R32,D11 电路应该是软起动。
HI
1. 供电电压是稳压管电压减去三极管压降0.6V, 所以大约在4.5V左右。
2. 这里不是补偿,一般就是软起动功能,建议你直接从测量来确认(之前看到的几种软起动设计和这个不一样,位置也是在这里,但电路不同,这里一般除了设计软起动,就是过压,没有其他的)