This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27Z561: BQ27Z561低温温度精度问题

Part Number: BQ27Z561


专家,你好:

                   在使用BQ27Z561时,我们发现当温度在-30度时,电量计显示的温度与实际测量出的误差非常大,误差在5度左右;

                   我们测试NTC阻值,换算出的温度误差小于1度,根据这样的测试结果,是否说明电量计低温下温度精度更差,有可能是什么原因导致这个问题的呢

  • Hi

        我将将这个问题,放到美国E2E, 会有美国工程师给予更好的回复。

  • Hi

        不好意思,这个case可能漏掉了,请再等待一下。

  • 您好,温度计很少会看到 -30度 (工作时 ABS 最大值为 -40度) ,这是温度测量中的最高误差之一。

    我们建议您使用 NTC 来测量温度,因为它可以更靠近电池,以便在电池本身上获得更精确的读数。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • 您好,

           电量计显示的温度是通过NTC测量的,我们实测在同等(低温)环境下,单独测试NTC的误差要比电池的误差要小;而在高温环境下(60度),电池显示温度与NTC温度都比较小,都在1度以内;

    电量计使用的NTC与单独测试的NTC是同一型号,而且在低温-20度左右,电量计误差也是非常大,虽然NTC有一定的误差,明显电量计显示出来的误差更大(在NTC误差基础上叠加);具体数据可参考下表:

    我想知道

        1. 电量计是通过什么样的方式将NTC阻值转换成温度值的,是否存在电量计与某个型号的NTC不适配的情况,如果存在,如何挑选合适的NTC型号;

        2. 电量计如果使用外部NTC来测量温度,那么各个温度段的误差会是多少,是否可以提供误差数据

    谢谢。

  • 好的收到您的问题,已跟进给工程师,如有答复将尽快给到您。

  • 该仪表使用多项式曲线拟合将测量 NTC 电压 / 电阻与温度值相关联。 这就是为什么在较低温度下误差较高的原因。

    如果电量监测计在几度之内仍然可以准确地测量电池,该问题并不是很重要。 系数 (Ax 和 Bx) 用于多项式曲线拟合。

    如果您在应用中需要高精度的温度传感器,我们就不建议使用该仪表,我们推荐您使用专用的温度传感器,如 TMP 部件之一这些。

    您可以使用以下链接帮助计算特定 NTC 的这些值:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/434108/bq40z50-thermistor-coefficients

    40z50 和 27z561 使用相同的系数。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。