This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R1: 保护板刚上电池时输出电压时有时无,通讯有时报超时,充电10秒左右正常

Part Number: BQ40Z50-R1


单串电压>2.8V(欠压保护2.4V) ,铁锂4串的电池

Term Voltage 10300
Term V Hold Time 1
Term Voltage Delta 300

为什么修改Term Voltage Delta这个值到200或者更低后(按推荐设置应该是3.3V-10.3/4=0.725V),

不会出现上述异常现象了,请问这几个项如何设置?和这个异常有什么关联?

  • 您好我们已收到您的问题并升级处理,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,在默认情况下,3.3V 是 RSOC 10% 的近似值。这种情况下,term voltage为每节 3V (请参阅 TRM 第 6.6 节中的 RSOC_CONV)。 由于使用的是每节电池大约 2.57V 的电压,因此 RSOC 的 10% 将更低,而电压增量应更接近 200。 例如,假设 10% RSOC 为 2.8V,那么 2.8V - 10.3V/4 = 0.225V。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。