This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC256404: 无法正常启动

Part Number: UCC256404


220VAC上电后,VCC引脚一直保持在24-26V左右,RVCC无电压输出,图示为VCC引脚电压启动过程。

请问下是哪里有问题还是需要其他配置条件?谢谢!

  • Hi

       你可以从datasheet 第13页方框图中看到,RVCC电压来自VCC,  但是开启信号RVCCEN受控于各个保护,所以RVCC没有输出代表保护,需要查各个保护信号。

  • 您好!谢谢您的解答!

          从规格书来看,启动第一步JFETON,给VCC充电达到VCCStartSwitching threshold(26V),然后JFETOFF,RVCC输出,从状态图看,一直维持JFETON可能是VCC<VCCStartSwitching threshold,OTP=1,VCCReStartJfet=1。

         现在的情况来看,应该是VCC达不到VCCStartSwitching threshold(26V),尝试了外部给VCC单独施加电压,调节至超过26V后,RVCC即有输出。所以问题回到了刚开始启动过程中,有哪种原因可以导致VCC充电达不到26V?就像是内部被钳位。

         烦请费心指导,谢谢!

  • HI

        VCC来自变压器绕组,看一下是否高压启动电路这里的问题?

        

  • 您好!谢谢解答

           启动过程中,电路还未工作,变压器绕组也无电压,VCC只来自于高压启动,高压启动外接只接了电阻(5kΩ),现在初步推测是芯片损坏(但在启动过程中仍然能给VCC充电,且电压达到26V时能启动RVCC,只是不知是何原因无法充电至26V)

  • Hi

        应该是VCC完全没有电压导致的,因为高压启动之后,VCC应该要起来的(至少有起来的趋势)