This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ78350: 正确获得容量的步骤

Part Number: BQ78350
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQSTUDIO, ,

你好我有几个问题想请教一下

①做完高低温轻载重载获得到参数EMF, EDVC0 , EDVC1 , EDVR1 , EDVR0 , EDVT0 , EDVTC填入BQstdio中后Max error为什么还是100%,还需要填写哪些参数才能实现Max error更改吗?

②即使做完CEDV电池高低温轻载重载充放电电池容量还是不准,请问有没有正确获得容量的具体步骤?

③以下是输出的CEDV参数其中有几项 VOC75 VOC50 VOC25 以及 SOC对应的OCV在BQstdio中没有找到放置位置,请问以下参数需要填入BQstdio中吗?

   

  • 您好我们已收到您的问题并升级处理,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 做完高低温轻载重载获得到参数EMF, EDVC0 , EDVC1 , EDVR1 , EDVR0 , EDVT0 , EDVTC填入BQstdio中后Max error为什么还是100%,还需要填写哪些参数才能实现Max error更改吗?

    最大误差为 100%,直至达到 EDV2 的完全合格放电。 然后进行更新,只需要更新以下 7 个参数 (在它们将放电波形上传到在线 GPCCEDV 工具后) :

    GPCCEDV 工具输出的其他参数不用于 BQ78350-R1A。如果您没有正确更新最大误差或者如果学习到的容量不准确,我们建议您可以收集一个log file(单击 BQStudio 寄存器屏幕中的 'Start Log' 按钮)。

    我们可以帮助您debugging。

  • 你好 怎么样 EDV2才能达到完全合格放电,是把EMF, EDVC0 , EDVC1 , EDVR1 , EDVR0 , EDVT0 , EDVTC填入BQstdio中后带着保护板进行充放电吗?

    我填完EMF, EDVC0 , EDVC1 , EDVR1 , EDVR0 , EDVT0 , EDVTC七个数据哦 容量还是会出现突变的现象从90%到60%跳动请问有没有正确获得容量的具体步骤?OCV在BQstdio中没有找到放置位置,请问SOC对应的OCV参数需要填入BQstdio中吗?

  • 收到您的问题,已跟进给工程师,如有答复将尽快给到您。

  • 应用文档的 " 气体测量 " 部分详细地描述了这些步骤。

    根据电池电压,BQ78350 最初使用 ChemID 估算 SOC。 因此您还需要在 BQStudio 中对 ChemID 进行编程。 在完全合格放电后 (BQ78350-R1A TRM 的测量部分描述了完全合格放电的条件) 将学习新的容量。