This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24610: Figure24中,VPULLUP应该接到哪里?

Part Number: BQ24610


我用外部电源对3节锂电池充电,采用Figure 24中的原理图,不太清楚 VPULLUP应该接到哪里?还有一个问题,此时START1 START2 PG 外接VREF ,而不是接ADAPTER+,这是否是正确的?

  • Hi

       Vpullup即上拉,接的是一个固定电压,多少没有关系,但是要固定,不同的是调整分压电阻来设计热保护,例如评估板就是上拉的Vref电压。

       START1 START2 PG也是外接上拉串联指示灯,可以接Vref。 也可以接其他固定电压,不同在于限流电阻的设计。