This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP8869-Q1: LP8869C-Q1

Part Number: LP8869-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LP8869C-Q1,

Hi, TI  Engineer:

驱动方案:LP8869C-Q1;     

问题情况:客户端输入电压5.5V,最大电流只能提供500mA(注:客户端实测最大电流480mA), 负载:输出12V~13V之间; 2路共120mA;

问题点: 1.   客户端实测最大电流480mA,而客户最大电流只能提供500mA,针对IC:LP8869-Q1有哪些影响:

               2.    在电压5.5V的情况下,如何评估输入最大电流的margin?最大电流余量需要多少合适?

  • Hi

        120mA的精度是5%, 也就是114~126mA,  最大504mA.

         LED的电流精度和输入电压几乎没有关系,主要是OUT脚来控制。

  • 请教一下:

    最大504mA. 指的是IC输入电流还是输出? 意思输影响输入的电流 实际因子和 输出的精度相关么?

    2、客户端输入电压5.5V、输入电流最大限制在 500mA 以内(工作中实测输入最大电流480mA);  现在评估的是在5.5V输入且输入电流限制在500mA(max)是否合理? 有没有风险?

  • Hi

       每路LED 电流126mA,  4路总电流就是504mA, 所以这个电流实际是LED总电流,也是输出总电路。这个芯片是升压架构,如果是这样的话,输入电流肯定是大于500mA.

       如果输入最大500mA,  你可以大致估算最大输出电流,输入电压*输入电流max*效率/输出电压,  这样计算输出的LED总电流。

  • Hi  Johnsin:

        如上所述理解,但还有一个问题:

         1、IC Spec 中只提到了输出的Iout有±5%公差;但是没有提到IC的转换效率是多少:

       而我这边实测转换效率输入电压5V/电流440mA;输出12.73V,电流120mA。转换效率 [(12.73*0.12)/(5*0.44)]*100% ≈ 69.43%; 大约有30%的损耗;贵司是否实际有测试过数据?

  • Hi

       69%的效率有些低,建议你确认你选择功率电感(注意DCR尽量小),其次选择的MOS  Rdson尽量小一点,输入电容尽量靠近电感输入端。

       datasheet第9页figure5、6是提供的效率图。你可以这个曲线图来预估你电路的效率,按照你的参数效率应该在85%以上的。