Part Number: TPS92663A-Q1
你好
首先我需要应用TPS92663这个芯片来进行LED ADB功能的实现,我存在以下问题请求帮助:
1. 从说明书中了解到TPS92663这个芯片需要外部应用 Pierce crystal oscillator,我想知道外部的Pierce crystal oscillator该如何设定?请给我提供一下应用手册设定Pierce crystal oscillator的相关参数。
2. 如下图所示:IC的基础时钟频率为16MHZ,那么我在设定外部Pierce crystal oscillator的时钟频率应该选择多少?8MHZ,16MHZ?选择不同的时钟频率有什么区别?是都高频率会增加功耗?加重EMI问题,请详细说明一下。

3. 在IC内部是否存该电阻?该该电阻需要我外部添加吗?必须需要加该电阻吗 阻值必须是1MΩ?

4. 在设定Pierce crystal oscillator的时候,IC内部的反相器输出端是否需要加电阻?如果需要加电阻阻值是多少?

5. 能否详细解释一下,分隔器DIV1和DIV2的具体作用是什么呢?这里有点不理解他对PWM的作用

6.