This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R1: SOH如何学习校准

Part Number: BQ40Z50-R1

SOH load rate    设置成5,进行0.2C充放电,过后SOH FC@25C Q与设计容量的比值就是SOH嘛,91%,,

1,:SOH FC@25C Q和那些状态有关系

2:如何把SOH FC@25C Q学习到和设计容量非常接近,比值接近1

3:SOH FC@25C Q会随着充放电变化吗?持续下降还是会突变。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,因感恩节假期在即,预计回复您的时间将稍晚,敬请谅解!

  • 1,:SOH FC@25C Q和那些状态有关系

    SOHFCC_mAh 是阻抗跟踪仿真的结果。 SOHFCC 和 FCC 之间的差异是:SOH 强制 SIM 处于 25 ° C 和 C/5 放电速率。 因此随着电池老化,Qmax 将下降,电阻将上升。 SOHFCC 将会关闭。

    2:如何把SOH FC@25C Q学习到和设计容量非常接近,比值接近1

    您需要修改设计容量,以设置您所需要的初始 SOH %。 bq40z50-R4 固件具有一个新功能,可以了解 " max value " SOH FCC ,因此每个电池都将以 100% 的速度启动。

    3:SOH FC@25C Q会随着充放电变化吗?持续下降还是会突变。

    是的,每次重新仿真 FCC 时,也都会重新仿真 SOHFCC。 除非 Qmax 或 Ra 表发生变化,否则不会有很大的变化。

    最大的学习点是将golden image编程到不同的电池中。 当电量监测计记忆新电池时,会有一些增量。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。