已经学习成功过的bq4050(Max Error=2%)导出SREC文件作为量产文件,重新烧录到新的bq4050里面,为什么Max Error是100%,而不是2%?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
已经学习成功过的bq4050(Max Error=2%)导出SREC文件作为量产文件,重新烧录到新的bq4050里面,为什么Max Error是100%,而不是2%?
为什么Max Error是100%,而不是2%?
一直到学习FCC,Max Error都将为100%。
由于您在新电池上以golden image进行编程,因此电量监测计不确定新电池是否与所学电池相同。 所以我们将 FCC 初始化为 100% ,直到学习FCC。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
您好!您是说我的编程方法导致了Max Error为100%,是吗?
那我应该选用哪种编程方法才能确保电量监测计确定新电池与所学电池相同,不通过学习使Max Error=2%?
不是的,MaxError 函数的运行方式就是这样,一旦它为当前连接的packet更新了 FCC ,也将更新为 MaxError 2%。 否则就是100%。