我用 MC34063 外接功率管 TIP122 提高到 3A 输出电流, 结果发现效率很低.
如何才能提高效率.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
按照datasheet中负压输出的案例4.5~6V输出,12V/0.1A输出的案例,效率是62.2%, 外加NPN管扩大电流输出,估计效率也一样很低, 因为无论CE极的饱和电压多低都还是远远大于MOS Rdson造成的压降,这个将在效率中大打折扣。 建议采用其他的方案,不要用NPN/PNP三极管的架构。
如果一定使用这个方案: 选择饱和电压VCE更低的三极管,DCR更低的电感,Vf更小的二极管等等。