Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
BQ40z50-r1方案电池长时间存放RSOC不更新,电池电压已下降很多了,怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ40z50-r1方案电池长时间存放RSOC不更新,电池电压已下降很多了,怎么解决?
您好,如果有低电流放电的情况,请检查睡眠电流阈值。 睡眠电流阈值应设置为低于正常放电电流。
如果是长时间存放 (装运) ,请将关断仪表以降低电流消耗。
您好!没有放电,是电芯和板子的自耗电,请问下有没有哪个寄存器可以设置电量计内部以一个负的增益进行一点点的电量减小。。。
电量计进入睡眠模式以节省电量。 电池自耗散仅仅在唤醒后检测。 如果仪表需要实时跟踪,那必须处于正常模式。 但是没有外部放电时,我们不建议您这样做,因为仪表消耗的电流非常小,而这将导致电池在很长一段时间内放电。 如果电流流经电路板,我们建议将该电流通过感测电阻器。 这样仪表可以跟踪它。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
我想知道的是电池长时间放着不用,电池的电压下降了,电量记录的电量还是最初开始放置时的值,这个时候,电池的电压与电量计给的电量百分比已经误差很大了,有没有什么办法能解决这个问题,不重新做充放电,IC有没有哪个位置能设置这个
板子的自耗电是正常的。
您好,bq40z50 跟踪自放电。 而此时电池处于静止状态,因为您需要在不放电的情况下进行正确的reporting。
您可以设置 RELEAD_Smooter_OK。 RSOC在relax mode下不会发生变化,除非 [RELEAD_JUK_OK] = 1。如果想要在relax mode下更新,请将 [RELEASE_JUP_OK] 更改为 1 ,并将 RELEASE_Smooter_OK =0 。