This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM51561H: 接地问题和限流如何实现

Part Number: LM51561H
Other Parts Discussed in Thread: LM5155,

LM51561H上面有三个接地AGND、PGNG和EP,手册里引脚说明要求EP必需和AGND相连,但是看LM5155(LM5155EVM)参考设计中看到AGND通过Net tie和EP相连,而EP和PGND直接连通,这是出于什么考虑的,net tie可否直接换成磁珠呢,或者是AGND和EP相连,再通过磁珠和PGND连接?

使用LM51561H升压到150V,如何实现输出的限流和过载保护?考虑过使用电流采样,用电压比较器来防过载,但在短路的时候,是否会把比较器损坏?

  • Hi

           PGND是功率GND, 主要是输入,输出, MOS的GND, 要有大电流流过,因为如果layout不好寄生参数引起的noise就会很大。

           AGND是模拟GND, 只要是反馈,comp补偿等的GND, 电流非常小,但 对noise比较敏感,。

          如上,PGND noise可能很大,不能用作为对noise比较敏感的AGND,  所以两者要隔离,用不同的GND Plane。但是2个GND的电势实际都是0V, 所以还是要短接在一起,一般在芯片底部短接。  

         EP是芯片底部Powerpad, 必须和GND相连,同时用作散热。 而PGND电流比较大,走线也一般比较宽(避免寄生参数,同时大电流走线的需要),所以PowerPad通常都是和PGDN一起,利用大面积的PGND铜箔散热。

         CS电阻用作过流保护,具体看datasheet的设计方法。