This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:
TPS549B22 和 TPS549D22 的 PMBus 引脚旨在满足 SMBus 3.1“高功率”1MHz 类电压和时序要求。
这包括输出高电压 (VOH) 最大值为 1.35V,输入低电压 (VIL) 最小值为 0.8V,从而支持 1.8V 端接电压、0.4V 最大输出低电压 (VOL) 以及 20mA 上拉电流。
应调整上拉端接电阻的大小,以确保 0.4V 输出下的端接电流小于 20mA(不小于 70Ω),同时确保在所用总线速度和总线总电容的时序限制范围内,有足够短的上升时间从 0V 上升到 1.35V。