Part Number: TPS92633-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1, TPS92623-Q1
问:
1. TPS92633-Q1 的主要特性是什么?
2. 如何设计 TPS92633-Q1 的外部电阻器元件?
3. 在布局(设计二极管和电容器)期间,我应该注意什么?
4. 如果未使用 OUT3,那么将 IN3、RES3 和 OUT3 保持开路是否没有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS92633-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1, TPS92623-Q1
问:
1. TPS92633-Q1 的主要特性是什么?
2. 如何设计 TPS92633-Q1 的外部电阻器元件?
3. 在布局(设计二极管和电容器)期间,我应该注意什么?
4. 如果未使用 OUT3,那么将 IN3、RES3 和 OUT3 保持开路是否没有问题?
1. 1) 非板载 LED 驱动解决方案:



2. 您可以参考 https://www.ti.com/cn/lit/zip/slvrbh1来计算外部元件。在此工具中,灰色框为固定值,黄色框为您的设置,蓝色框为计算值。
第 1 步:设置电流。根据具体情况从“Current Setup(no off-board bin)”和“Current Setup(off-board bin)”中进行选择。可以在此处确定 R(IREF)、R(ICTRL) 和 R(SNSx)。
第 2 步:首先使用公式 (1) 设置 R(RESx)。
(1)
应注意的是,基本原理是设计 R(RESx),以在典型电源工作电压下消耗适当的 50% 总功率损耗。 P(RES)=0.5P(器件)。
因此,公式 (1) 源自 R(RESx)*I(RESx)^2=0.5*(V(SUPPLY)-V(OUTx))*I(OUTx_Tot)。在这里,RESx 电流与总电流之比 I(RESx)≈I(OUTx_tot) 接近 1。
然后使用计算工具键入“RES resistor”表,查看相应的计算 Pres(mW) 曲线。考虑到 Pres(mW) 较高,通常需要仔细选择功率电阻器的 R(RESx) 值。
第 3 步:在“Single LED Short Threshold”表中,键入 R(IREF) 和单个短路检测阈值,系统即会确定 R(SLS_REF)。如果不使用,则将 SLS 引脚接地。
第 4 步:“PWM and DIAGEN Threshold”表可确定“PWM”和“DIANGEN”引脚上的分压器电阻。
第 5 步:对于多个器件的“连带失效”功能:如果使用 MCU,则在 MCU GPIO 的故障引脚上使用 20k 上拉电阻器和齐纳二极管,使故障引脚电压与 MCU GPIO 数字逻辑电平兼容,并保护 MCU GPIO。如果未使用 MCU,则所有故障引脚可连接在一起。

3. 除了数据表上的布局指南之外,还请参阅 https://www.ti.com/cn/lit/pdf/slvaem8,以实现高 BCI(大电流注入)抗扰度性能。此外,还可以参阅《TPS92633Q1 EVM 用户指南》。
4. 将 PWM3 接地,然后就可以了。在任何时候都请勿使 PWM 引脚悬空。