This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] UCC21520: 如何将使能 (EN) 引脚用作禁用 (DIS) 引脚,以及将禁用 (DIS) 引脚用作使能 (EN) 引脚?

Part Number: UCC21520
Other Parts Discussed in Thread: UCC21521,

问:

如何将使能 (EN) 引脚用作禁用 (DIS) 引脚,以及将禁用 (DIS) 引脚用作使能 (EN) 引脚?

  • 双通道栅极驱动器通常附带一个使能引脚或一个禁用引脚。虽然有些设计人员更喜欢其中的一类引脚,但设计电路时可能同时需要具有使能引脚和禁用引脚的驱动器(例如,具有 EN 引脚的 UCC21521 和具有 DIS 引脚的 UCC21520)。这种灵活性使驱动器 IC 轻松实现多源。虽然有一种方法可以实现此类转换,即对控制器进行重新编程,以反向控制信号进入此引脚,但这样并不总是可行的。最好在控制引脚上添加反相电路,从而无需更改控制。这里提供了一种只需选择要组装的外部元件即可转换器件 EN DIS 引脚的方法。

    将禁用 (DIS) 引脚转换为使能 (EN) 引脚

    为了实现器件使能和禁用引脚的轻松转换,设计人员可以为两种配置选择外部元件,根据当前使用的驱动器选择要组装的器件。

     1 2 显示了此类电路,第一幅图显示了要为使能引脚驱动器组装的元件,第二幅图显示了要为禁用引脚驱动器组装的元件。

    此解决方案可通过超小的改动实现更大的灵活性,允许在供应紧张的市场中轻松提供第二货源。实现这样的电路时,必须根据控制信号的电压、VCC 电压和所需的传播速度选择晶体管。 

    1:使能引脚器件的配置

    2:禁用引脚器件的配置

    参考文献和其他资源