This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R2: BQ40Z50-R2 soc显示没有变化

Part Number: BQ40Z50-R2


TI工程师:

             你好!

              遇到一个问题,BQ40Z50-R2在两串的设置中,SOC始终是100%,没有变化;到放空时也没有变化。

能告知是哪个设置出现了问题吗。

            gg文件不知道哪里可以插进来,能顺便说下嘛。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

    插入文件您可以点击回复框中的插入-图像/视频/文件-点击“上传”(注意是灰色的字体)-选择您要上传的文件即可。如以上方法无用,也可以尝试直接将文件拖曳到打开的窗口内。

  • 您好,可能是以下几种情况:使用了错误的chemID、没有执行成功的学习周期或者数据闪存配置错误 (即电池数量、电压等)。