This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

REF5050: 输出电压一直是1.93V

Part Number: REF5050

原理图如下:

重新焊接、换芯片均无效;又以为是压降不够,但图中+5.2V调整到5.37V后,输出还是1.93V,仔细看过手册后也未能发现是何原因,负载是DAC8554IPWR芯片。

请帮我解答下,谢谢!

  • 芯片上印着:  A  TI  REF  5050  K  11ACNP 

  • Hi

       如果是专门提供基准电压(无其他负载),不存在过载,很可能是芯片问题,就要确认芯片是哪里买的,如果来自TI官方一般不会有质量问题。如果来自电子市场,很可能是芯片质量问题。

       其次是需要确认是否过载的,可以断开DAC, 或者单独测试REF5050,(过载是可能拉低输出的)

  •  您好

            我将DAC8554芯片拆下来后,REF5050输出了正常的5V电压,但将DAC芯片又焊接上去后,REF5050输出电压又变为1.93V,又将REF5050的输出电容由两个10uF加大到3个10uF,将DAC8554芯片的输入电容也加大了10uF,仍然无效。疑惑在于,我只是用REF5050提供基准电压,为什么也会出现这种现象呢?该怎么解决呢?仍然是芯片本身的问题吗?图为DAC处的原理图

            谢谢!

  • 您好

            我找到问题了,错将L2和C1焊接位置弄反了,调整回来后就正常了,感谢您的指导!祝生活愉快~

x 出现错误。请重试或与管理员联系。